This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412是否具有更高的 BW MUX?

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678234/is-there-higher-bw-mux-of-hd3ss3412

主题中讨论的其他器件:HD3SS3412

您好!

HD3SS3412用于 PCIe 第3代信号的多路复用、但需要升级到第4代、16Gbps 信号才能用于下一个型号。

 是否有任何具有更宽带宽的开关?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    目前、我们的无源模拟开关最多只能支持 PCIe Gen3。 我们的团队目前正在研究开发以支持第4代应用、但目前尚不可用。

    谢谢、

    Michael