This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210 VBUS 电容

Guru**** 2483365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678094/tusb1210-tusb1210-vbus-capacitance

器件型号:TUSB1210

您好!

我想知道 、在主机模式下、TUSB1210-Q1的输出电容是否真的需要大于120uF。 为何可以在何种情况下降低该值?  

在器件模式下为4.7uF -该电容是否也可以减小?

谢谢、此致、

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到主机时、电容需要>120uF、因为这是 USB 2.0规范指定的、端口必须遵循规范才能符合 USB 规范。 对于器件模式、4.7uF 电容器可从任何值更改为1uF 至10uF 之间。