This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:ISO1176如何保持直流电平?

Guru**** 2917060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678272/iso1176-how-does-iso1176-keep-dc-level

器件型号:ISO1176
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

尊敬的技术支持团队:

当 输入直流电平时、ISO1176如何保持直流电平输出?

如果它不是如何在输出上改变的?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    由于隔离式 Profibus 收发器 ISO1176还采用基于边缘的架构进行跨隔离栅的数据传输、因此 ISO7240的相同说明(与我在 E2E 博文下面的链接中提供的说明相同)也适用于 ISO1176。

    e2e.ti.com/.../2497470


    此致、
    Koteshwar Rao