This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:与 ESD 钳位电压相关的问题

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359, TPD1E1B04, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677999/tpd1e1b04-esd-clamping-voltage-related-issue

器件型号:TPD1E1B04
主题中讨论的其他器件:AM3359TPD1E04U04

你(们)好

我有关于 AM3359处理器复位开关 TVS 二极管选择的问题。

我计划使用 TPD1E1B04 ESD 二极管。

但是、该器件的钳位电压为8.5V @ 16A。 这不是问题吗?

AM3359处理器输入是否可以接受8.5V 最大电压? 根据数据表、可承受的最大 IO 电压为3.6V?

此致

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    获得良好估计值的唯一方法是查看复位引脚上 Sitara 处理器的 TLP。 这将告诉您需要什么钳位电压。
    此外、我假设该引脚上只有正电压、因此如果您担心钳位性能、我将使用 TPD1E04U04、它在单通道器件中具有最低的钳位。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与和提供意见。

    我无法从 AM3359 Sitara 处理器数据表中找到 TLP 曲线。  

    如果我获得适用于其他制造商的通用方法、并且我仍想为 LCD 连接器和旋转开关设计 ESD 保护、那将会有所帮助。

    是否也为接头信号放置 ESD 二极管是可选的或强制性的?

    谢谢、此致、

    Yogesh V R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TLP 曲线通常不会在 ESD 额定值不高的数据表中给出。
    TLP 曲线是能够最好地指示所需钳位电压的曲线。 有一个很棒的视频系列、介绍 ESD 及其选择方法
    training.ti.com/11-esd-essentials-what-esd
    对于通用器件而言、很难确定、因为内部 ESD 结构会因器件而异。
    强烈建议在具有连接外部世界的连接器的所有线路上提供 ESD 保护。

    此致、
    Cameron