This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:终端电阻器

Guru**** 2483885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677186/ds26lv32at-termination-resistor

器件型号:DS26LV32AT

您好!

我有两个问题。(客户咨询)

1 MHz 至10 MHz●μ s 的发送时钟信号。
●发送来自电路板 A 的时钟信号并将其分配到电路板 B 和电路板 C
请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../DS26_5F00_schematic.pdf

Q1.端接电阻器安装在电路板 B 上
此部件的安装是否有任何问题?

问题2.该端接电阻器是否会影响正常运行?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seishin、
    RS422仅支持一种总线拓扑(菊花链)。 例如、如果电路板 A 和 B 是总线的最远端、则电路板 C 不应具有任何端接。 从连接器 C 到主总线的存根应尽可能短。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册(第3和第6节)(www.ti.com/.../slla272c.pdf)。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的快速响应。

    我理解您的意见。

    此致、
    Seishin