This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:TPLH、tpHL 的开关特性(100Ω Ω 线路阻抗)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677161/iso1176-switching-characteristics-of-tplh-tphl-100-line-impedance

器件型号:ISO1176

你好。

在数据表特性的测试环境中使用了一个54Ω Ω 电阻器。
在100Ω Ω 线路阻抗的情况下、"TPLH、tpHL"将如何变化?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    我不是很确定如果您将电阻器从54Ω Ω 更改为100Ω Ω、tpHL 会对 TPLH 产生什么影响。

    我将在实验室中进行基准测试、并在我获得测试结果后立即向您报告测试结果。 我应该在本周结束时向您展示一些内容。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我在实验室中尝试过这种方法、并确认了设计结果。

    电阻器将影响 VOD、因此上升时间将是这里的主要因素。 54欧姆电阻器的典型上升时间为3ns。 对于100欧姆、VOD 将增加大约1.3x。  

    1.3 x 1.5ns = 1.95ns

    这比54欧姆的情况增加了大约450ns。 因此、我们不会期望传播延迟增加超过500ps。  

    500ps 是一个非常小的变化、因此它可能会在示波器快照中的噪声中丢失(在我的示波器快照中就会出现这种情况)。 尽管如此、我还是将它们包含在了其中、供您参考。 测量值位于底部横幅中。  

    ISO1176与54欧姆电阻器:  

    ISO1176与100欧姆电阻器:

    如果我已经回答了您的问题或需要我澄清任何问题、请告诉我!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!
    感谢你的答复。

    我对您的答案有疑问。

    我知道"tr"和"tf"将是您答案的1.3倍。
    使用54欧姆电阻时、典型"tr"和"tf"为3ns。
    计算将不会如此?

    1.3 x 3.0ns = 3.9ns

    与54欧姆的情况相比、这种情况增加了大约0.9ns。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    很抱歉造成混淆。 由于 tPLH 和 tPHL 的定义、我将3ns 除以2。 如果您看看数据表的图17中是如何定义它们的、它以 VOD 交叉0V 为基准、即半 tr/TF。

    此致、
    Dan