This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:以太网论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677951/dp83867is-ethernet-forum

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

尊敬的技术支持团队:

我对 DP83867IS 有疑问。

我只想使用10/100 (没有1000 ⇒TD_M_C、TD_P_C、TD_M_D、TD_P_D 全部打开。)

我一直在寻找用于10/100配置的变压器和 RJ45。

例如、DP83822EVM 具有 HX1188FNLT 和 1-406541-1。

是否可以为 DP83867IS 选择符合变压器规格和 DP83822EVM RJ-45规格的器件?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf

https://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/HX1188FNL.pdf

https://datasheet.ciiva.com/14619/70042871-14619116.pdf

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    DP83822数据表中提到了变压器电气规格。 如果您选择了符合该要求的组件、则该组件应该可以正常工作。

    可在10/100M 中使用 DP83867IS。 请注意、即使通道 C 和通道 D 未连接、1G 广播仍将处于活动状态。 在这种情况下、您可以通过寄存器配置禁用1G 广播。 这将确保 PHY 仅在10/100模式下链接。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。
    我正在搜索 RJ-45集成变压器(1芯片)。
    因此、我参考 DP83822数据表中的变压器建议来选择它。

    此致、
    TTD