This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:有关 DP83630和 IEEE 1588的基本问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677272/dp83630-basic-questions-about-dp83630-and-ieee-1588

器件型号:DP83630
主题中讨论的其他器件: DP83640

大家好、

请允许我向您询问有关 DP83630和 IEEE 1588的一般问题。

我相信 DP83630参考时钟是来自 X1引脚的25MHz 或50MHz。

1)。 该器件监控 PTP 数据包,当它接收 PTP 时,DP83630是否与基于 PTP 数据生成的时钟一起工作?

2)。 数据表图6-1中的"IEEE 1588时钟"是什么意思? "6.1.1.1 IEEE 1588时钟输出"中是否描述了该时钟频率输出?

3) 3) DP83630和 CPU 之间所需的引脚连接是否如下? 如果有任何问题、请告诉我。
   -RMII/MII
   -SMI
   -用于事件和触发器的 GPIOx
   -用于 CPU 与 DP83630同步的 IEEE 1588时钟输出(引脚24)?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    1.在问题1中,您是否要询问 PHY 在接收 PTP 数据包后是否停止使用 X1时钟? X1上没有系统参考时钟仍将被使用。 PTP 数据包被用来生成同步时钟。

    2.您可能正在使用较旧版本的数据表。 更新的数据表中的图6-1涉及 MDIO-MDC 的操作。 如果您参考的是 GPIO 引脚上具有 IEEE 1588时钟的 PHY 的功能方框图、则表示正确、它用于 IEEE 1588时钟输出。

    正确、DP83630和 CPU 之间需要使用这些引脚。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha-San、

    感谢您的快速支持。

    1)。 通过使用 PTP 数据包生成的同步时钟、MAC 可与 DP83630进行时间同步。 如果主从设备之间存在时间差(同步时钟的差异)、MAC/CPU 可以通过 SMI 以<毫微秒的顺序对其进行校正。 我是对的吗?

    2)。 很抱歉、我查看的是 DP83640数据表。 在 DP83630的数据表中、它将是图2-2。 我能不能理解这个 IEEE 1588时钟输出与1PPS 信号同步?

    3)。 感谢您的评论。

    我有另一个问题。

    4)。 DP83630根据 PTP 数据包生成 IEEE 1588时钟输出。 DP83630是否根据 PTP 数据包接收时序动态优化 IEEE 1588时钟输出本身,或者是否需要 MAC/CPU 软件过程?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniruddha-San 和 Team:

    请帮我了解该器件吗?

    此致、
    Kawai