This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:VCCA、VCCB 的设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677592/tca9617b-setting-of-vcca-vccb

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9517

大家好、

如果 VCCB 和 VCCA 介于2.2V 和5.5V 之间、能否使用相同的电压?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:请看我的下一次答复

    您好、Kenji-San、

    遗憾的是、该器件不支持 VccA=VccB。 您是否选择此器件是因为它支持1MHz 频率? 如果您不需要此支持的频率、那么我们还有其他缓冲器、它们在400kHz 时支持 VccA=VccB。 (TCA9517和 TCA980x)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quote-San、您好!  

    感谢您的回答。

    建议的 VCCA 运行在数据表中使用 VCCB 编写了最大调节。

    虽然可以理解 VCCA = VCCB 无关紧要、这种想法是不是问题?

    如果是 VCCA <VCCB is correct, what is the voltage difference required? (例如、1V? 0.1V?)

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    我与之前支持此器件的工程师进行了双重检查、他说他在 TCA9617B 中进行了测试、其中 VccA 和 VccB 处于相同电压、并确认了器件工作正常。

    他说、如果 VccA 大于 VccB、可能会出现问题、并导致 Vol 和传播延迟问题。

    很抱歉、第一个帖子误导了我们。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quote-San、您好!

    感谢您的回答。

    我知道。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kenji