This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1

Guru**** 2483345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677970/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1

器件型号:DS90UB913A-Q1

显示串行器 IC (DS90UB913A-Q1)出现波动。

2. IC DS90UB913A-Q1输出 SDA 和 SCA 不正常。

3、SCA 的脉冲应为9个脉冲、以发送 SDA 的一个脉冲、但不是9个脉冲、更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您说串行器波动时、这意味着什么? 电源是否正确斜升并稳定至串行器?

    如果您没有通过 I2C 与器件进行任何通信、请确保串行器/解串器的 IDX 地址和 I2C 配置寄存器设置正确。 如果您能够进行通信但遇到错误、则应确认 SDA/SCL 上拉和滤波是正确的。

    有关 I2C 的更多信息、请参阅此 TI 应用手册:
    www.ti.com/.../snla131a.pdf