This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:固件已擦除

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677619/tusb9261demo-firmware-erased

器件型号:TUSB9261DEMO

您好!

我有一个 TUSB9261DEMO、固件被擦除。

我曾尝试对 TI 提供的以下所有内容进行编程、但均无济于事:

TUSB926x_FW_v1.05.hex

TUSB926x_FW_v1.05_SATA_NO_POLICAL_SWAPL.HEX

TUSB926x_FW_v1.05_SATA_POLICLE_SWAP_Bot.hex

TUSB926x_FW_v1.05_SATA_POLICLE_SWAP_RX.HEX

实际上、它们都不会使电路板成为 PC 的可用器件、因为只有 TX 信号极性被反转、并且提供的固件似乎都不能满足这一要求。

请向我发送合适的固件吗?

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    您正在按照什么流程对其进行编程? 您是否正在使用 TUSB926x FlashBurner 实用程序(修订版 E)?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    其中一个问题是主固件只处理 TX 交换、而主要问题是 SATA 连接器上的两个引脚未正确焊接!

    感谢你的帮助。

    此致、

    Roland