This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 该电阻器和该电容器的作用是什么?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677215/what-is-the-role-of-this-resistor-and-this-capacitor

您好!

我在 C5000超低功耗 DSP 论坛上提出了同样的问题。 由于我不知道 提出此问题的合适论坛是什么、并且由于此问题主要与 USB 端口相关、因此我创建了这个新主题。

为什么在下图中使用该电阻器和该电容器?

此图像取自 Spectrum Digital DSK5509A 原理图。 具有6个引脚的 J10是一个 USB 插座、网 USB_D+和 USB_D-连接到 TMS320VC5507 USB 引脚。

谢谢、

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosseien、

    遗憾的是、我们不知道 RC 并行网络为什么位于 GND 和 Sheild 之间。  我们尚未看到 USB 器件具有 Type-A 和/或 micro-b 端口的这种配置。  它可能是某种噪声滤波、但也不确定。  

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    我在另一个主题中找到了我的答案。
    e2e.ti.com/.../677133

    感谢您的回答。

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    我很高兴您找到了您的问题的答案。 由于此主题现已关闭、您能否选择  此已解决的我的问题   

    谢谢、祝您在本周剩余时间愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    让我告诉您、"这解决了我的问题"的额外要点是通过您说服我选择该按钮而实现的、同时我在其他地方找到了我的答案!

    我在开玩笑!
    快乐、享受更多乐趣。
    Hossein 先生