This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 上拉电阻器

Guru**** 2961570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677652/pca9306-en-pull-up-resistor

器件型号:PCA9306

您好!

这与 EN 引脚和电源之间连接的上拉电阻有关。 从数据表中可以看出  、晶体管的栅极由 EN 引脚上的电压控制。 没有提到流入 EN 引脚的电流。

在数据表中、图7。 该电阻的值为200k 欧姆。 可以使用的电阻有任何最小和最大限制吗? 如果是、请提供范围。

谢谢、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Praveen、

    下面是 Vref1、Vref2、EN 引脚和200k 欧姆电阻器之间的相互关系:

    您可以在此处看到、200k 电阻器用于限制 Vref1和 Vref2之间的电流。 电流不会连续流入使能端、因为它是 FET 的栅极、被视为高阻抗。 如果您选择降低电阻、您只会看到更多的电流消耗和更大的功率耗散。 较小的优势是器件的导通和关断速度会稍微快一些(例如、RC 中 C 是栅极上的寄生电容)。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    最小电阻为:

    绝对最大电流:128mA

    Rmin=(Vref2-Vref1-Vth)/Imax

    其中 Vref2>Vref1+0.7V 表示电流流动。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我不确定是否存在最大电阻、但如果您使电阻变得非常大、则电阻器的热噪声将增大并影响建立的基准电压。

    谢谢、

    -Bobby