This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:两侧是否可以互换使用

Guru**** 2483355 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677505/pca9306-can-the-sides-be-used-interchangeably

器件型号:PCA9306

您好!

我需要一些建议来回答一个几乎是愚蠢的问题。

PCA9306的数据表仅指主器件位于 VREF1侧、而从器件位于 VREF2侧。

但是、由于主器件为3.3V、最高可达4.6v、而从器件精确到1.8V、因此我认为最好让 VREF1处理从器件、而 VREF2处理主器件。

这样做是否有任何问题? 我所看到的都不意味着有,只是检查以防万一。

我唯一能看到的是 VREF2需要一个200kOhm 电阻器来控制器件的电流消耗、但是在我的预期应用中(在另一侧使用从器件)、电流消耗是否也会受到适当限制?

提前感谢您的帮助!

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    PCA9306的数据表仅指主器件位于 VREF1侧、而从器件位于 VREF2侧"

    -PCA9306是一款双向电平转换器、这意味着它不关心主器件处于哪一侧。 您可以将主器件放置在1侧或2侧、这无关紧要。

    "我唯一能看到的是 VREF2需要一个200kOhm 电阻器来控制器件的电流消耗、但在我的预期应用中(在另一侧使用从器件)、电流消耗是否也会受到适当限制?"

    -该电阻器实际上用于限制从 Vref2到 Vref1的电流。在建议的设置中、该设置用于建立基准电压、该器件在器件的其他区域中使用该基准电压以获得更好的性能。 只要正确设置了200k 欧姆电阻器、器件就不会损坏(设置错误可能会损坏器件)。 在这里更直接、此电流不会流入 SCL 或 SDA、在这种意义上它不会影响您的从器件/主器件。

    因此、根据我的理解、只要器件设置正确(EN 引脚和 Vref2通过一个200k 上拉至 Vcc2连接在一起)、您的设置就不会出现问题。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了——非常感谢。

    我在那里是99%、但你的确认使它是100%

    请注意、
    标记