请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1EVM 您好!
最近、我购买了一组 DS90UB953-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM 板、并尝试对其进行设置。 当前 的 ALP 版本 v1.56.0010未包含配置文件、但我在论坛中发现了这些配置文件。 现在、我已将两个板连接到锁定状态。 遗憾的是、某些位仍然缺失:用于初始化套件中包含的传感器的脚本。
因此、我恳请提供两个脚本 p954_A0_RX0_CSI_Enable.py 和 Ovt_1920_1080_remote.py。 非常感谢您的支持!
此致、
Steffen