This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:是否支持1920*1080?

Guru**** 2482795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676937/ds90ub953-q1-if-it-support-1920-1080

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的 TI 专家,

现在、我准备将 DS90UB963和 DS90UB954用于与 OV2740~组合的2个通道

我在数据表中看到953可以支持1920*1080 60fps

我需要与您再次确认它是否真正支持1920×1080? 先决条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    953/954可支持1.6Gbps/通道的最大 CSI-2速率、因此传感器所需的 CSI-2数据速率/通道将决定使用哪种串行器/解串器器器件。