This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:最大数据吞吐量 FPD-LINK

Guru**** 2483345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677439/ds90ub954-q1-maximal-data-throughput-fpd-link

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

尊敬的支持团队:

我们希望使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1在5米内传输多个4K 视频流

DS90UB953-Q1:具有4 x 832Mbps 输入 CSI 通道的4.16Gbps 串行器

DS90UB954-Q1:具有4 x 1.6Gbps 输出 CSI 通道的4.16Gbps 解串器(在 CSI-2模式下)

根据我们的计算、数据速率应足以传输8MP/30fps 视频流。 请告诉我们瓶颈在哪里? 或者为什么您将芯片称为最大4MP/30fps?

计算:3264像素* 2448像素* 30fps * 10位/像素* 40/32 (FPD 链接)= 3Gbps  

谢谢你。

此致、

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您已经在水平和垂直像素中包含任何消隐周期、则 FPD-Link 速率的计算看起来是正确的。
    953/954支持的最大 CSI-2速率为每通道1.6Gbps、正如您所说、它不仅是 MP 编号、而且实际上取决于 fps、分辨率等因素