This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:数据表中寄存器 BR111通道 A VOD 缺少一个位

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677770/ds64br111-datasheet-missing-a-bit-for-register-br111-ch-a-vod

器件型号:DS64BR111

数据表 DS64BR111 SNLS343C 2013年4月修订版在寄存器中缺少一个位。   

第28页地址0x23寄存器:BR111通道 A VOD 丢失位5。  我假设位5与保留的7:6一致、但希望这得到确认。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    你是对的。 寄存器0x23中的位5是保留位、默认设置为0'b

    谢谢、

    Michael