This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否为 ESDAVLC8-1BU2交叉参考?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677777/cross-for-esdavlc8-1bu2

主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06

请告诉我、我们是否有一个很好的交叉(相同封装):

ESDAVLC8-1BU2

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    交叉参考是 TPD1E6B06。 请注意、这适用于5V 工作电压。
    此外、TPD1E6B06具有更高的 ESD 额定值和浪涌额定值。 这种情况发生在什么应用中?
    此致、
    Cameron