This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:在争用期间驱动器是否受到保护?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677425/sn65hvd72-are-the-drivers-protected-during-contention

器件型号:SN65HVD72

大家好、

我在 α 测试中有一个新设计。   有人未接好两个 SN65HVD72单元、因此两个收发器中的驱动器长时间处于争用状态。  据称、一个收发器或两个收发器均已永久损坏。  如果保持竞争、SN65HVD72驱动器是否会损坏?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    SN65HVD72驱动器具有电流限制功能(IO 160mA)。 如果总 线引脚未接线、则两个收发器都接通时可能会发生电流限制。 这取决于器件处于此状态的时间。 它们可能会损坏。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao