This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:CML 输出眼图要求

Guru**** 2482365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677229/ds90ub964-q1-cml-output-eye-requirement

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB914A-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] CML 输出眼图要求

您好!

我的客户已将多个板载 DS90UB914A-Q1用于其生产单元。 现在、他们将继续为未来的器件使用 DS90UB964-Q1。
由于它将直接替换4 x DS90UB914A-Q1至 DS90UB964-Q1、因此假设需要相似的接收器信号完整性。

我们比较了对 CMLOUT 信号的要求、很少有差异、例如典型和最小差异、没有 EH 规格。
您能帮助澄清要求吗?




谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请记住、CMLOUT 仅用于识别调试期间的严重信号调节问题、通常不用于正常运行期间。
    眼高不是一个关键参数、而是宽度、因为这表示路径中的总抖动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Palaniappan。  让我与客户交谈。