This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:关于多个 TUSB3410的器件型号

Guru**** 2529780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677115/tusb3410-about-device-number-for-multiple-tusb3410

器件型号:TUSB3410

大家好、

在 TUSB3410 始终连接的以下配置中、Linux 内核中的每个器件编号 都被识别为 ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2。

BW、 在关闭/打开电源时、每个 器件 编号是固定的还是随机的?

如果是随机的、是否有任何 方法可以修复器件编号?

此外、 在考虑 使用 GPIO 控制的复位测量(100us-30ms)时、每个 TUSB3410在以下配置下是否正常工作?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    USB 设备无法修复其 USB 地址、此地址由 USB 主机分配。 复位策略是可以的、但长时间保持 TUSB3410处于复位状态的原因是什么?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的回答。 原因是通过按顺序控制复位来获得固定的数字。

    此致、
    Sam Lee