This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:关于 SN65HVD11闪电测试

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677260/sn65hvd11-about-sn65hvd11-lightening-test

器件型号:SN65HVD11

尊敬的支持团队:

客户正在使用以下电路对 SN65HVD11进行闪电测试,连接是 thunder 保护器--> 20欧姆电阻--> SN65HVD11,标准是3KA, 它们将低于20欧姆电阻器与 HVD11之间的残余电压,在单侧测试。 峰值电压为15V、持续40uS。  是否适合我们的芯片? 太多了!

DRY_NODE_IN1+/DRY_NODE_IN2+是外部接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、
    总线引脚的绝对最大值为-9V 至14V。 我认为 HVD11的风险应该很低。 如果您真的想安全地使用、可以使用额定值更高的 TVS 二极管将电压设置在12V 和14V 之间。 如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Hao