This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:驱动程序问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB928QEVM, DS90UB927QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677372/ds90ub927qevm-driver-problems

器件型号:DS90UB927QEVM
Thread 中讨论的其他器件:ALPDS90UB928QEVM

尊敬的社区、尊敬的 TI 团队:

我们带来了 DS90UB927QEVM 和 DS90UB928QEVM、通过 FPD-III 链路扩展 LVDS LCD 24位信号。 我未成功建立链路、并首先尝试将 DS90UB927QEVM 连接 到 ALP Analog LaunchPad 软件以生成测试模式。 很遗憾,我无法为„NSC USB nano”设备安装驱动程序( 在插入 DS90UB927QEVM 后出现在设备管理器中)。 我正在使用 Windows XP,并在安装 Analog LaunchPad 软件后尝试指定驱动程序的路径,该软件来自“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers”,但 Windows 无法安装驱动程序。 请帮帮我。

此致、

Denys Ivanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denys、

    如果窗口看到 NSC USB 微型设备(在其他设备下)、则意味着板载 MCU 有电源、但未安装驱动程序。 请按照以下步骤安装驱动程序:
    a)单击 ALP 中的"帮助"下拉选项(左侧)
    b)选择"ALP 帮助"
    c)在 ALP 弹出窗口中、选择"Driver Installation"(驱动程序安装)
    d)向下滚动并按照"安装 NSC USB nano 驱动程序"为 Win7 (您的 XP)环境安装适当的驱动程序(Cypress CyUSB 驱动程序)。 有一个参考指南、其中介绍了强制 Windows 在器件中使用 cycusb3.sys 驱动程序的步骤。 此外、选择"Cypress EZ-USB FX1 No EEPROM Device"作为器件驱动程序。

    安装后、在 ALP 器件中、您将看到"ALP Nano USB 1"和"DS90UB927"。 如果您看到一些其他配置文件、如"DS90UB914"、则在"工具"下转到"EEPROM 设置"、然后选择"DS90UB927"而不是"DS90UB914"。 现在、在"Information"选项卡中、您应该会看到 UB927器件信息、并且还可以从"Registers"选项卡中读取/写入寄存器。

    谢谢、
    Vishy