请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85 主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1、
您好!
我的客户使用 SN65DSI85-Q1作为 SoC DSI 接口和 TI FPD-link DS90UB947-Q1之间的转换器、显示面板为1920*720*60Hz。 最初、DSI85的 LVDS 时钟源来自 CHA 的 DSI 连续时钟、但该时钟 会导致屏幕 闪烁、似乎缺少 DE 信号、因为 DS90UB948没有锁定。 即使 DSI85中的图形已启用、问题仍然存在。 但是、在我们提供一个频率与使用 DSI 时钟的频率相同的 REF 时钟(在分频器之后、它大约为45MHz)后、就可以显示该模式、而不会出现任何问题。 由于无法优化 SoC 时钟抖动、因此我们希望在 DSI85上使用外部 REF 时钟、并尝试以这种方式解决问题。 但是、在我们提供45MHz 参考时钟后、显示屏混乱、没有正常显示。 DSI 速度和 LVDS 速度的不匹配似乎有问题。 这里的问题 是:1) DSI85上的 DSI 时钟和 LVDS 时钟之间的关系是什么? 2) 2)是否有缓冲器来保存来自 DSI 的视频数据并 输出到 LVDS、如果有、缓冲器的大小是多少? 3) 3)对于如何使用 DSI85上的外部基准时钟作为 LVDS 时钟源有何建议?
Eric。