This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:DFP_RXDET_INTERVAL

Guru**** 2482355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677074/tusb1046a-dci-dfp_rxdet_interval

器件型号:TUSB1046A-DCI

大家好、

我发现以下红色部分不一致。
默认值"00"或"01"是什么?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的复位列有一个排印错误、应指出"DFP_RXDET_INTERVAL 的复位值为01。