This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:交换 SCL/SDA

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677404/tca9617b-swap-scl-sda

器件型号:TCA9617B

您好!

是否可以通过 TCA9617B 上的 SDA 通道驱动时钟信号(SCL)、反之亦然(通过 SCL 通道驱动 SDA)?   如果我将 SDA 与 SCL 交换、我的布局会更干净一些。

从数据表来看、两个通道看起来是相同的、但我希望得到第二个意见来确认。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    这一点非常好、我们的缓冲器在两个引脚上都是双向的、并且在两个通道上具有相同的内部架构/设计、因此不会出现任何问题。

    谢谢、
    -Bobby