This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:应从默认值更改的寄存器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677132/tusb1046a-dci-registers-that-should-be-changed-from-default-value

器件型号:TUSB1046A-DCI

大家好、

我的客户考虑 在 其应用板中评估 TUSB1046A-DCI。
他们希望通过寄存器设置 EQ 设置、因此我 知道他们应该设置 EQ_OVERRIDE 、然后在开始时调整以下 EQ 设置。
- DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL、 EQ2_SEL 和 SSEQ_SEL

是否有其他应从默认值更改的寄存器?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些应该是您需要更改的所有 EQ 设置、以便从寄存器设置 EQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    这些是您需要更改的 EQ 设置寄存器、用于补偿通道 ISI。

    寄存器0x0A 也需要根据系统应用进行设置。

    对于 DisplayPort 应用、可能还需要根据 AUX-SBU 实现方式更改 AUX_SBU_OVR。

    谢谢
    David