This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:TPLH、tpHL 的开关特性(VCC1为3.3V、VCC2为5V)

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677158/iso1176-switching-characteristics-of-tplh-tphl-vcc1-at-3-3v-vcc2-at-5v

器件型号:ISO1176

你好。

请告诉我典型值和最小值(?) 下表。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们不保证 ISO1176的最小传播延迟规格。 不过、我可以为典型值填空。

    驱动器:TPLH、tpHL 传播延迟时间:3.3V 时的 Vcc1、5V 时的 Vcc2、如图17:26ns

    接收器:TPLH、tpHL 传播延迟时间:3.3V 时的 Vcc1、5V 时的 Vcc2、测试条件如图23: 40ns

    此致、

    Dan