This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640作为光纤模式

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676804/dp83640-dp83640-as-fiber-mode

器件型号:DP83640

您好!

   由于光纤模式使用 FX_EN、我已确认 DP83640、但它无法 进行通信。因此我正在检查我的电路。

   我不想 确认 RD+、RD-、SD 的逻辑电平是否为 PECL? TD+ TD_需要3.3V 上拉电阻的原因。

    

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    100Base-FX 模式中 RD+/-和 SD 引脚的逻辑电平为 PECL。 它也记录在数据表中。 需要使用拉电阻器来提供正确的偏置。

    此致、
    Aniruddha