This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75185:是否可以并行输出 SN75185以实现负载处理功能?

Guru**** 2899080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677026/sn75185-ok-to-parallel-sn75185-outputs-for-load-handling-capability

器件型号:SN75185

RS232人员、

我有一位客户希望并联3个 SN75185输出以满足其客户负载需求。

以下是实际的电子邮件地址:

我们在一些传统串行接口产品上使用 SN75185 RS-232收发器。 它们随附+/-12V 和5V 电源。 这些产品具有16个串行端口、每个串行端口都有自己的 RS-232收发器。

 一个大型客户有一个应用程序,在该应用程序中,他将八个 RS-232设备连接到我们产品的一个串行端口中。 这对于收发器上的一个驱动器输出来说是很大的负载。 在八个接收器输入中的每一个、它们都有一个6.5千欧的串联电阻(在连接器引脚和 RS-232收发器上的 RX 输入之间)。 基本上、随附了其应用的等效图。 每个 RX 输入的内部下拉电阻为~ 5k Ω。

它们的要求是、当驱动器上的总负载为1.15千欧时、驱动器输出电压必须大于8.5VDC。 接近6mA。

我今天进行了一些测量,以了解 SN75185上每个驱动器输出电压在不同输出负载下的情况。 这是我测量的结果。 使用 单个驱动器输出时,输出电压会低于客户的要求。 ‘75185在 VDD 和 DYx 输出之间按照驱动器原理图串联75.8Ω Ω 和320Ω Ω。 通过在这些电阻器上进行压降计算、下面的数字接近计算显示的输出电压值。  如果我将3驱动器输出并联在一起、收发器芯片和电路是否能够可靠运行? 我需要向客户发送一个原型单元以进行概念验证。 如果我进行了这项返工、对其进行了测试并将其发送给客户进行评估、是否可靠?

是否有其他替代解决方案可实现我要做的工作? 是否还有其他 TI RS-232收发器具有更低的串联电阻或更高的输出负载能力?

我附上了一个 PDF、其中包含客户的测试数据、并将原始1个驱动器绘制到8个接收器中。

对上述问题有什么想法?  我的主要问题是在1TX 至8x RX 负载下产生热量。 如果他将 TX 输出并联-我认为这是可以的、因为我认为它们不会相互"对抗"-而且您可以获得分散功率耗散的好处。

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我认为可以使用多个驱动器来驱动负载、尤其是这是一个用于证明想法的原型。 一阶时、驱动器的输出阻抗将降低。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao