This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:以太网应用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677294/ds100kr800-ethernet-application

器件型号:DS100KR800
主题中讨论的其他器件:DS100KR401

打扰一下。

如附图所示、我们希望在10G 以太网应用中的"CS4223"和"10G 旁路模块"之间的路径上使用中继器。

我们可以使用 DS100KR800还是 DS100KR401吗? 它们是否支持 XFI/SFI?

或者您是否推荐了其他解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些器件应该能够 很好地用于这种类型的应用。

    此致、

    Lee