This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:DS125BR401中的交流耦合电容器放置问题

Guru**** 2482515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677290/ds125br401-ac-coupling-capacitor-placement-issue-in-ds125br401

器件型号:DS125BR401

您好、先生、

   对于我们的其中一个设计、我们仅按照数据表中给出的应用图来使用交流耦合电容器。

谢谢、此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    您可以将交流耦合电容器放置在任一位置。  它通常取决于系统配置。  通常、当涉及多个 PCB 时、将交流耦合电容器与 Tx 放在一起。  我仍然希望电容器与 Tx 至少保持1-2英寸、以便最大限度地减少由电容器占用空间引起的任何阻抗不连续性。

    此致、

    Lee