This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:可以使用 UCC5320S 来驱动需要正负偏置的 IGBT 吗?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677167/ucc5320-can-i-use-ucc5320s-to-drive-igbt-which-needs-positive-and-negative-bias

器件型号:UCC5320

您好!

我们有 UCC5320E、它具有 VCC2和 VEE2、因此我们可以获得双极输出。

但在 TIDA01606中、为双极输出选择了 S 版本 UCC5320S、如下所示(+12V 和-5V)。 因此、我们还可以将 S 版本用于双极输出、因此选择 E 版本有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    对于 UCC53x0系列、只要 VCC2-VEE2 <= 33V、所有器件都可以支持双极运行。
    E 版本的优势在于、它们有一个专用引脚(GND2)用于常见的栅极驱动、这也是输出 UVLO 的基准。

    在双极运行期间、只有 E 版本的 UVLO 以公共引脚为基准、而不是以负电源轨 VEE2为基准。 请参阅数据表中的图59。  

    如果您的问题已得到解答、请按绿色按钮。  

    此致、
    Mateo