This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:当输出接地短路时发生什么情况和#39

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676867/tps2561-what-s-happens-when-of-output-short-to-gnd

器件型号:TPS2561

大家好、

我是否可以知道当其中一个输出引脚对地短路时会发生什么情况。

例如:

电流限制设置为2A。  

CH1负载电流为1.5A、CH2负载电流为2A。

当 CH1意外地短接至 GND 时、CH2的输出将是什么? 它是否会保持2A 的电流下降?

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    如果您将 CH1短接至 GND、CH2会持续下降2A 电流。 如下图所示、OUT1和 OUT2由不同的 FET 控制。