This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:需要 SN65DP141 EVM OrCAD 文件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676845/sn65dp141-need-sn65dp141-evm-orcad-file

器件型号:SN65DP141

主席先生,

我有一个请求,请您帮助提供 SN65DP141 EVM OrCAD 文件(如...) DSN 文件)

我的电子邮件如下:

tommy.tzeng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    我已向您发送 DP141 EVM 原理图和布局、如果您有任何疑问、请告知我。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的大力支持。