This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:这是否适用于所有串行器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676662/ds90ub954-q1-will-this-work-with-all-serializers

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UH949-Q1

DS90UB954-Q1是否适用于所有串行器、例如 DS90UH949-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    954是一款 ADAS 解串器器件、旨在与953、913A、933等 ADAS 串行器配合使用。
    借助953、它可以在 CSI-2模式下工作、并具有可用的全部功能。 954还向后兼容原始模式下的上一代 FPD-Link 串行器部件、例如913A 和933、但具有基本功能。
    有关详细信息、请参阅 DS90UB954数据表。