This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676963/ds80pci402-ds80pci402

器件型号:DS80PCI402

什么是 SMBus 最大值。 PCIe 重定时器 IC (DS80PCI402)的电流吸收能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    可以在更高功率的 SMBus 模式下使用 DS80PCI402。  高功率 SMBus 规范要求 灌电流的最小值为4mA。

    此致、

    Lee