This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:推荐 MAX3292 P2P

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN65HVD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676754/thvd1552-max3292-p2p-recommend

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件: SN65HVD24

大家好、

 我的客户正在使用 Maxim MAX3292、THVD1552是最新的485器件、但我检查了 THVD1552没有 PEI/PSET 引脚、我想知道您是否有更多合适的器件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    预加重功能通常用于帮助扩展链路范围。 您能告诉我们您应用的数据速率和电缆长度/类型吗? 然后、我们可以检查 THVD1552是否适用。 此外、虽然我们没有任何具有发送器预加重功能的器件、但 SN65HVD24/5具有接收器均衡功能、这是一种类似的功能。 您可能需要检查这些器件、以查看它们是否适合您。

    最大