This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:TI 是否有新的 DSI 调谐器用户指南?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701538/sn65dsi86-does-ti-have-new-user-guide-for-dsi-tuner

器件型号:SN65DSI86

尊敬的先生:

        我使用了该工具(DSI 调谐器),发现 DSI 通道 B 不能超过1408。 这是一个真正的极限吗?  因为4k2k 面板应该使用双1920x2160时序。

我们可以在 TI 网站上找到 DSI 调谐器的用户指南,但它没有 包含 f SN65DSI86。 TI 是否可以为我们提供新版 DSI 调谐器用户指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们没有 DSI Turner 的更新用户指南、但是、如果您直接发布或发送 EDID、我们可以对其进行解码、并为您提供实现所需的 SN65DSI86寄存器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            下图是我们客户的小组讨论时间。 您是否愿意为 我们提供 SN65DSI86的寄存器值以供实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们需要对此小组进行一些澄清和提供更多信息。 以下是确定寄存器值所需的值。 有关其中某些值的更多信息、请参阅第8.4.4.6节"视频格式参数"和 第9.2.1.2节"详细设计过程"。

    上面指定的"th"单位是什么?

    决议(原案文)
    像素时钟(这是否等于 DCLK?)
    水平活动(像素)
    水平消隐(像素)
    垂直活动(线条)
    垂直消隐(线条)
    水平同步偏移或 FrontPorch (像素)
    水平同步脉冲宽度(像素)
    垂直同步偏移或 FrontPorch (线条)
    垂直同步脉宽(线)
    HSYNC 极性
    VSYNC 极性
    DSI86的 DP 通道数
    DP 面板的 DP 通道数
    DP 面板的最大 DP 数据速率
    DSI A 通道数
    DSI B 通道数
    DSI 视频模式(bpp)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢你的善意帮助。 我们有两种用于该项目的面板。 下面的链接是我们客户的 EDID,您是否愿意 对其进行解码并为我们提供  实施所需的 SN65DSI86寄存器值。 谢谢。

    https://drive.google.com/file/d/1KufLmWbsnAIflJvTroLRqDejkPHlU_Ar/view?usp=sharing

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我仍然需要下面列出的未在发布的 EDID 中列出的项目。  

    DSI86的 DP 通道数
    DP 面板的 DP 通道数
    DP 面板的最大 DP 数据速率
    DSI A 通道数
    DSI B 通道数
    偶数/奇数或左/右
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的支持,下面的链接和图片是面板和原理图的完整数据表,供您参考。 请提供帮助。 谢谢。

    https://drive.google.com/file/d/1eXI-ca0OxQWkDX-f-j9qChUgjznurY3k/view?usp=sharing

    DSI86==>我们按照 EVM 进行设计,其中一个面板需要支持 3860x2160, 因此我们为 DSI86使用了2个 DSI 和8个通道

    DP Panel (DP 面板)=>4通道的 DP 通道数

    DP 面板=>535.94MHz 和80MHz 的最大 DP 数据速率(时钟频率?)

    DSI 通道数=>4Lanes

    DSI B 通道数=>4Lanes

    偶数/奇数或左/右=>偶数/奇数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Innolox 面板是否支持每像素10 bpp 以外的其他位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            Innolux 面板看起来支持24位颜色,您是指此规格吗? 或者我需要确认哪种规格?

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我们期待您的答复,谢谢

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您的面板为24bpp DSI86不支持3840 X 2160 24bpp。 DSI86在18bpp 下确实支持3840 X 2160。 您能否尝试以18bpp 打开色条并查看面板是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            如果寄存器值与24bpp 和18bpp 完全不同。 请先向我们提供 SN65DSI86的寄存器值吗? 也许我们可以通过 寄存器0X5B 在我们的面板上尝试进行 调整。 BTW,SN65DSI86是否可以支持3840x2160 30fps 24bpp? 谢谢。

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我们期待您的答复,谢谢

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否为 DSI86IF 使用了参考时钟?频率是多少? "SN65DSI86是否可以支持3840x2160 30fps 24bpp?" 它不支持3840x2160 30fps 24bpp、但支持3840x2160 30fps 18bpp。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 我们的 REFCLK 为27MHz。 然后像素 CLK 为533MHz、如下图所示。 我还尝试使用 DSI 调谐器来模拟我们的时序、如下图所示。 看起来 SN65DSI86 DSI DDR CLK 只支持4条通道的750MHz,如果我的更换器面板规格支持4K2K 的18bpp (RGB666),或者更换器面板规格支持500MHz 像素 CLK 和24bpp (RGB888),那么 SN65DSI86可以支持,对吧? 请澄清我们的困惑,谢谢。

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们最近开发了一款 Excel 计算器、可以自动生成 DSI86寄存器值、您可以接受我的朋友的请求、我会将其发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我接受了您的朋友的请求。 您是否愿意为我们提供 Excel 计算器? 谢谢

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚发送了 Excel 计算器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我们对 SN65DSI86 需要澄清感到困惑。  对于4K2K 60Hz 24bpp Innolux 面板,我们已经尝试了 DSI86的测试模式,它通常可以在4k2k Innolux 面板上显示24bpp 和18bpp 的色条。 DSI86的测试 PATTER 本身是否有时序?  或者,仅显示端口输入可以支持4k2k 24bpp 60Hz, 但 DSI 输入不能支持4K2K 24bpp 60Hz? BTW,您是否已使用 DSI86 打开4K2K (30Hz 18bpp)面板? 您是否愿意向我们提供寄存器值和面板模型? 也许我们还可以使用 DSI86尝试该面板、谢谢。

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65DSI86不能支持4k2k60Hz 24bb、因为 DSI86 DSI 输入的数据速率太高。 色条在内部生成、因此没有 DSI 输入瓶颈。 我没有直接与使用4K2K 30Hz 18bpp 面板的客户合作。 我不能为小组本身提出建议。 只要您有 EDID、就应该能够使用 Excel 计算器计算寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            如何使用 SN65DSI86的松散封装和紧密封装格式? 通过命令模式进行设置是否如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    松散封装和紧密封装格式18bpp 格式由 DSI 端的 GPU 生成、并由 SN65DSI86自动识别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。 一项请求需要与您核实。 如数据表第22页表2所示,它是视频模式吗?

    最恰当的考虑
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您的意思是"是视频模式吗?" 您能详细说明这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 我们参考了 DSI 的 MIPI 联盟规范、如下图所示。 我们只想确认 DSI86 (数据表第24页8.4.4.4)的"DSI 像素流数据包"是否在视频模式或命令模式下工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表2中第22页的数据表包含一些视频和命令模式操作。