This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703215/ds90c387a-ds90c387a

器件型号:DS90C387A

您好!  

 DS90C387A 支持的最大像素时钟是多少?

数据表显示为112Mhz、但仍具有32.5至112/170 MHz 的特性。

如果我们要将其用作170MHz、那么需要的解决方案是什么。

提前感谢。

此致、

Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表中引用的112MHz 最大频率应为可能的最大频率。 此主题分配给熟悉此部件的专家、以便他确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与专家交流。

    DS90C387A 可驱动1920x1080 @ 60Hzs 显示吗?

    此致、
    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案是: e2e.ti.com/.../2602744

    此致、
    I.K.