This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702580/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好!

但它们不起作用
安装后、设备管理器中会显示一个小心图标
此设备可在 Windows 7 64上使用 W7驱动程序
但在 Windows 10上、安装驱动程序后、我们会看到关联的 COM 端口(例如 COM5)、但从应用程序中、当我们选择此端口时、我们会收到返回消息:该端口不存在

是否可以通过取消对驱动程序签名的控制来安装它们

自当前会话以来,无需在高级设置中重新启动计算机

 我已经安装了 sll428a 驱动程序进行测试、但这些驱动程序在 Windows 10上也无法正常工作

此致、

Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    这些驱动程序应该是最新的并已签名、将使用评估模块对此进行测试、并尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了它们、但我通常以代码28作为回报、并且无法使用我的 USB 端口

    您是否完成了测试?

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    我在6月28日结束时收到了评估模块、6月29日和7月2日都不在办公室、我将进行测试、并在获得结果后返回给您。 感谢您的耐心。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    我安装了该线程的驱动程序、并且在 Windows 10计算机上可以识别该端口。 如主题所示、请确保未安装先前的驱动程序、并且器件上已安装最新的驱动程序。 希望这对您有所帮助

    e2e.ti.com/.../608956

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    感谢您的回复、

    但是我在安装了 Windows 10的基础配置上进行了测试,我喜欢代码28作为回报:(

    如何在第一次安装时检查与其他驱动程序的冲突

    在安装驱动程序之前,必须在注册表中检查哪个条目

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    我会尝试找到安装驱动程序的其他文件夹(我相信默认目录是 C://Program Files (x86)/Texas Instruments Inc、并卸载您拥有的所有其他驱动程序、然后安装最新版本。

    我之前链接的线程中的用户似乎遇到了与您相同的错误。 我认为如果您可以找到以前的驱动程序并将其卸载、然后继续全新安装最新的驱动程序、则可以正常工作。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    在 Windows 10上安装驱动程序后,第一次安装一台 PC 后,驱动程序不正确,我的问题可能来自不同版本的 TUSB3410?

    版本 A……C

    否?

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    我最近更新了驱动程序、因此请尝试使用新驱动程序: http://www.ti.com/lit/zip/sllc428