This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:DS30BA101/DS30EA101 -平衡差分150 Ω

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101, LMH0302, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704312/ds30ba101-ds30ba101-ds30ea101---balanced-differential-150-ohm

器件型号:DS30BA101
主题中讨论的其他器件: DS30EA101LMH0302LMH0303

大家好、我想使用 DS30BA101和 DS30EA101以差分方式通过平衡的150 Ω 电缆发送和接收8b/10b 编码数据。 电缆长度约为4米、并具有多个直插式匹配连接器。 数据表仅显示100 Ω 差分电缆和75 Ω 单端同轴电缆应用。 我能否将其设置为150 Ω 差分终端并以差分方式调整 RVO 以实现800mV p-p、并使均衡和数据传输 正常工作?

谢谢- Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、
    DS30EA/BA101支持75 Ω 单端和150 Ω 差分。 如您所述、您可以微调 RVO 以获得所需的差分振幅。 但是、我认为最小单端 VOD 约为760mV、因此差分约为1.32V。 您可能需要使用无源衰减器达到800mV 差分。 您能告诉我应用和数据速率吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Nasser。 此应用程序将在150欧姆平衡 STP 电缆上传输一个1.25 Gbps 8b/10b 编码信号、该电缆以前用于光纤通道、速率为1.0625 Gbps。 我希望信号电平降至800mV p-p 差分的唯一原因是 DS30EA101接收器数据表建议使用该电平。 如果有必要、您可以建议使用无源衰减器网络吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    DS30EA101 800mV 要求用于单端运行。 由于您在150欧姆差分电阻下运行、因此您应该没有问题。
    您能否了解此 STP 150欧姆电缆的器件型号? 我通常会看到100 Ω STP。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我不知道它是 STP 电缆。 我知道它是平衡的150欧姆。 我可能仍想降低信号电平。 您上面提到的最小输出信号电平的 RVO 值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试使用大约768欧姆的电阻。 这将使我们的 VOD 比建议的750欧姆电阻器低3%。 这应该给我们大约760mV -我在之前的响应中有一个排印错误、我注意到我有660mV。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 您是否可以建议在发射侧使用衰减网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    请注意以下链接。 这为75或50欧姆环境提供了不同的无源衰减器。
    www.rfcafe.com/.../attenuator-calculator.htm

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  您知道 DS30BA101的附加抖动是多少吗? 它是否与 LMH0302数据表中记录的内容类似?

    谢谢您- Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    它与 LMH0302附加抖动(~18ps)相同。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定 DS30BA101和 DS30EA101的最大附加抖动? 如果  您有相关信息、我想我们可以使用 RG59和 CAT6电缆上1.5Gbps 的2种情况作为均衡器、如数据表中所示。

    谢谢您- Philip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    请使用 DS30EA101和 LMH0303数据表中注明的典型数据进行编码、并添加30%以在温度范围内和不同器件之间缓解此参数。

    此致、Nasser