This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702444/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好!

请、您能否向我发送 适用于 Windows 10操作系统的 TUSB3410最新驱动程序(已签名的驱动程序)?

我必须能够安装它们、而不必在安装时"减少" Windows 10的控件

谢谢你

Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在以下链接中找到 TUSB3410 Windows 驱动程序: http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware

    这是第二个文件: TI WDF USBUART 单驱动器(修订版 A)

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    但它们不起作用

     我已经安装了 sll428a 驱动程序进行测试、但这些驱动程序在 Windows 10上无法正常工作

    安装后、设备管理器中有一个小心图标、

    此设备可在 Windows 7 64上使用 W7驱动程序
    但在 Windows 10上、安装驱动程序后、我们会看到关联的 COM 端口(例如 COM5)、但从应用程序中、当我们选择此端口时、我们会收到返回消息:该端口不存在

    -如何确保已完全卸载以前的驱动程序并在必要时清理注册表

    -是否可以通过从当前会话起停用驱动程序签名控制来安装这些驱动程序,而不必在高级设置中重新启动计算机

    此致

    Alain

    此致、

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    我已经在 Win10上进行了测试、并且在打开 COM 端口时没有发现任何问题。  您能否提供设备管理器的一些屏幕截图来显示 COM 端口属性、特别是驱动程序选项卡。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    此外、确保您以管理员权限运行安装程序。  如果不起作用、您还可以尝试手动更新驱动程序、并在安装驱动程序时选择文件夹。
     
    此致、
    Brian