This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:TCA5405问题

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695791/tca5405-tca5405-problem

器件型号:TCA5405

大家好、

我需要您为我的设计评估的 TI 组件提供支持。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../TCA5405.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    它将在今天对此进行研究。  感谢您发送的详细信息。  

    -Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、
    我对您所说的内容和波形感到有点困惑。

    您会指出"紫色探针是所需的输出形状"。 该通道4吗? 它看起来像粉色、我假设您的紫色(通道4)是什么意思? 输出形状是什么意思? 示波器探头的物理位置是什么?

    我假设未使用通道2 (绿色)。 您能否从图中删除它。 此外、您能否将波形分离为它们不会相互叠加。 很难看到。

    我看到您看到的情况、第二组图不显示 Q0变为低电平。 您是否看到 Q1是否可能会降低。 这可能是一个计时问题。

    我将在这里获取一些器件、以便我可以测试该器件。 我现在在家里没有任何东西。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上我的答案

    e2e.ti.com/.../TCA5405_2D00_1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    有更新吗? 您是否获得了一些器件来测试此器件?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    您提到其他 IOS 的行为与 Q0相同、因为它们有时可能取错误的值。 不过、一般而言、您是否会看到 Q0采用错误值的频率高于 Q4这样的"早期"IO? 如果是这样、它可能指示时序问题(例如、内部振荡器与 DIN 的设置周期不完全匹配)。 这将是我最初关注的问题、因为该器件的运行速度似乎接近更快的极限。 (按照类似的思路、您是否尝试大幅降低运行速度? 它还有助于在每个数据突发上放大更多内容、以便能够准确测量各个位周期。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我在板上安装了该部件、并为   函数发生 器提供了波形编辑器、以便能够复制您发送的信号。   我在计时时使用了2us 脉冲、但我无法获得您所看到的错误。  我确实使用了第二个脉冲持续时间、以查看器件将发生故障的位置。  

    如上所示、它可以将周期更改为2.48uS。  我将其扩展到2.56 μ s 时损坏、见下文。

    对我来说、这表明周期发生了大约25%的变化、但这是第二个周期、尽管看第一个周期也是一个很好的练习。  您能否放大您的波形并对所有周期进行精确测量、以确保我们不会出现大幅变化。  

    然后、如果上升沿和下降沿的所有时序信息都在记录、我就可以重现您的波形。  

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    我不认为这是计时问题,我通过恒定500kHz 时钟从移位寄存器驱动 DI 信号。
    我确实注意到、尽管系统中有一个错误、但我还无法解决、它会随机插入错误的单个位低信号。
    在这种情况下、由于没有要与同步的前导码、我希望 TCA5405忽略、但实际上、它只是在下一个良好命令上失败。
    我建议通过在写入之间故意向 DI 随机插入短低电平事件来测试、并检查器件是否在以下命令上正常运行。

    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、
    您能否从.csv 格式的示波器中获取整个 DIN 和 IO 故障事务、以便我可以导入 Excel 并查看时序、并尝试使用波形发生器重现信号。 如果您的设置反复出现故障、我们应继续执行该操作。 否则、我将不得不尝试一个大型变量更改超集来查看它。 如果我能得到导致这种情况的确切条件、我就能看到我是否可以复制它。 如果我可以在芯片中重现它、那么我可以向我们的设计人员展示发生了什么、看看他们是否能够弄清发生这种情况的原因以及如何避免这种问题。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我只是想签入-这个问题的状态是什么? 我们在这里进行的测试似乎需要在位错误发生之前进行相当大的时序违规、因此我认为尝试 Francis 的建议会很有趣、以便让我们更准确地在您的应用中重新创建时序、以查看我们是否错过了一些细微的影响。

    如果未在所有(或至少大多数)单元中观察到该问题、我们也可能很难重新创建该问题。 您是否测试了多个器件? 如果是、它们是否都显示相同的行为?

    此致、
    最大