This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找限制器二极管

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701182/looking-for-limiter-diodes

主题中讨论的其他器件:TPD1E0B04

大家好、

我们是否有 限制器二极管、例如以下参考文献(替代竞争对手列表):

SKY16602-632LF

SMP1330-005LF

RLM-512-4WL+

RLM-751-2WL+

您能不能建议回来。

谢谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何答复?
    谢谢、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有您提到的任何设备。
    您在此使用什么应用程序?
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、  

    感谢您回来、二极管的目的是 提供无源接收器保护。

    最棒的

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,
    您是否在寻找 ESD 保护浪涌保护?
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    我正在寻找 TPD1E0B04等器 件、但其直流击穿电压要低得多、大约为2V、并且适用于低于1GHz 频率下使用的天线。

    也可以考虑双芯片解决方案。

     谢谢、您能推荐任何合适的器件吗?

     此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有任何器件具有如此低的击穿电压。

    此致、

    Cameron