This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:CTLE 阈值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702565/ds125df111-ctle-threshold

器件型号:DS125DF111

以太网团队、

我们的客户正在使用 DS125DF111、发现 CTLE 的自适应配置存在一些问题。

加电和初始化后、自适应 CTLE 会立即将自身设置为一个值、从而导致眼图不良和链路错误。 客户增加水平阈值、这通常会强制重新启动 CTLE。  之后、就可以避免该问题了。 客户怀疑这个问题是由于上电时输入的信号不稳定。

是否有更好的方法来处理此问题?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    一种方法是将 DF111保持在强制 CDR 复位状态(使用通道寄存器0x0A)、直到传入信号有时间稳定。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    正确链接的 CTLE 值是多少?
    眼图不良时的 CTLE 值是多少?

    也可以将替代值编程到自适应表中、从而限制 CTLE 范围。

    此致、
    Lee