This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2500:升压操作在松散稳压5Vin 时?

Guru**** 2932960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702027/tps2500-boost-operation-at-loosely-regulated-5vin

器件型号:TPS2500

如果输入电压为标称5V +10/-18%、升压将如何执行?  预期的输出电压范围是多少?  通过 USB 开关的输出是否处于 USB 规范的+/-10%容差范围内?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我将尝试查找一些测试数据、然后回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我找不到测试数据、您是否需要我进行一些测试? 如果是、则需要1-2周的时间、因为我需要申请 EVM。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我认为这是一个很好的信息、所以我愿意等待1-2周的数据。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    很抱歉耽误你的回答。 我本周刚刚获得了 EVM、希望不要太晚。 请参阅下面的测试结果。 输出电压不超出测试结果的范围。

    e2e.ti.com/.../TPS2500_2800_no_5F00_load_2900_.txt

    此致、

    Bob