This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046电流消耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703211/tusb2046b-tusb2046-current-consumption

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TUSB2077A

大家好、

您能否告知以下设备和配置的集线器的当前功耗:

     TUSB2046所有端口均处于活动状态、高速和全速。

2.      TUSB2077所有端口均处于活动状态、高速和全速。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    TUSB2046和 TUSB2077是仅限全速的集线器。 它们不支持高速运行。

    数据表中列出了全速时的电流消耗。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我对 TUSB2077A 的设计有疑问:

    1.如果我们的所有 USB 设备都位于电路板上、最大 DP/DM 走线长度为20cm、是否建议在数据端口使用22pF 电容器?

    2.如果 TUSB2077A 器件未通电(无 VCC)、DP0和 DM0输入是否对 USB 连接的数据线(D+、D-)有任何负载影响? 我计划在 TUSB2077A 关闭时将另一个 USB 设备(全速)连接到这些线路,并确保这不会影响 USB 连接。

    3.对于 DP0PUR,如果我将其用作上拉1.5K 电阻的3.3V 连接(如图所示),如果 TUSB2077A 器件未通电(无 VCC),该引脚是否悬空或实际上下拉电阻器?

    4.在第7.3节"建议运行条件"中、外部串联差分驱动器电阻应为22欧姆、在图9中、建议使用27欧姆、在 EVM 中、TI 使用30欧姆电阻器、其底线是什么?

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../TUSB2077.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我相信为 EMI 增加了22pF 电容器、这是不需要的。
    2./3. 未表征 TUSB2077A 的断电特性。
    USB 规范建议使用22 Ω 串联电阻。 目的是在添加到源端接时创建44欧姆端接

    www.usb.org/.../usbfaq

    此致、
    JMMN