This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034-DS100MB203-DS100MB203-TLK10034链接未打开

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701579/tlk10034-ds100mb203-ds100mb203-tlk10034-link-not-up

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件:TLK10034

您好!

附加的图像显示了系统中的数据路径。

1.当我们 使用 TLK10034-DS100MB203 -DS100MB203 -TLK10034背对背连接插卡时,链路未启动。

寄存器30.15读为0x1803。

当我们将一个卡与另一个卡连接时、链路已启动。

为什么会这样? 我们是否必须在 TLK10034中进行某些特定的寄存器配置?

2.当我们将连接到 DS100MB203的交换机置于环回模式(交换机 RX-Switch TX)时,链路也不能正常运行

TLK10034器件中是否需要任何特定的寄存器设置?

谢谢、

Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7633.Datapath-1.pdfHello、

    随函附上数据路径图。

    谢谢、

    Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashitha、

    由于电路板走线仅为12英寸、链路中有两个 DS100MB203、10G-KR 链路很可能会过度均衡、无法正确训练。

    您是否已将 CTLE 设置为最小值?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    我们已在 DS100中将 DEM 和 EQ 值设置为"0"。 此设置是否会禁用均衡?
    使用此设置时是否会由于过度均衡而导致链路故障?
    谢谢、
    Ashitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashitha、

    TLK10034和多个 DS100MB203器件的组合可能无法正确对路径进行训练和过度均衡。

    如果过度均衡是可能的重大链路故障。  增加 DS100MB203均衡会增加这种情况的风险。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    感谢你的答复。
    我们对 DS100MB203寄存器进行了以下更改:
    我们已更改为'-1.5dB'、即0x26寄存器->0x01、而不是将 DEM 设置为'0' dB。
    我们还更改了 TLK10034中的 Rx 前体均衡器选择设置:
    TLK10034:
    0x1E.0x0004-->0xE400和0x1E.0x0004->0xD400分别用于端口1和0。

    在这些设置下、链路会启动并保持稳定。


    谢谢、
    Ashitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashitha、

    感谢 DS100MB203和 TLK10034的更新

    此致、
    Lee